This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA238:功率和电流计算

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1318136/ina238-power-and-current-calculation

器件型号:INA238

大家好、

关于功率和电流计算、我们可以参阅  数据表中的8.1.2电流和功率计算和8.2.2详细设计过程。 但客户提出了另一种方法:  

(1)配置 ADCRANGE = 0或1

(2) SHUNT_CAL=默认值  

(3)获取 VSHUNT 寄存器的值、然后计算实际分流电压与

当 ADCRANGE = 0时、Vs=VSHUNT*5 μ μV LSB
当 ADCRANGE = 1时、Vs=VSHUNT*1.25 μV μ A/LSB

(4)计算实际电流 I=Vs/Rshunt、Rshunt 为分流电阻。  

(5)获取  VBUS 寄存器的值、然后计算总线电压 Vb

VB=VBUS*3.125 mV/LSB

(6)计算功率=I*Vb

这种计算方法是否合理?  

尼森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nison:

    (6)计算 power=i*Vb

    是的、这种方法是有效的、产生的结果应该相同。

    如果您使用以下公式为应用适当地设置了校准值、器件可以在内部为您进行这种功率计算:

    和,要获得功率值,您将从 POWER 寄存器中读取并使用以下公式获得以瓦特为单位的值:

    但是、如果客户希望在软件外部使用电流和总线寄存器的读数并应用必要的转换来执行此计算、这也是有效的。

    此致、

    天使