This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6464:终端过程数据

Guru**** 2652475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1317882/lmc6464-terminal-process-data

器件型号:LMC6464

您好!

对于

LMC6464AIMX/NOPB

请提供

端接涂层[纯锡、雾锡]是什么?

电镀工艺是什么[电镀、Immersion、热浸、其他]?

板厚是多少(微‐英寸)[<50、50‐250,250‐500,500‐1000、>1000微‐英寸]?

板下的材料是什么[黄铜/青铜/铜、铜、铁、镍]?

什么是控制热膨胀系数(CTE)源[铜或铝、陶瓷、有色、低膨胀合金]的基板?

什么是电镀加热[熔化、退火或无]?

 

谢谢。

洪武

即将推出的 PTO:

电子技术部

雷神公司

408-666-0072

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hy Hung、

    这是我可以在 LMC6464AIMX/NOPB 引线框上找到的信息。

    引线框镀层:无镀层-非粗糙

    引线框基座金属:铜

    铅涂层:SN

    有关更多信息、您 可以参考 "质量、可靠性和封装"页面下提供的"材料成分"信息。

    下面是 LMC6484AIMX/NOPB 报告的直接链接: https://www.ti.com/quality-reliability-packaging-download/report?opn=LMC6464AIMX/NOPB 

    如果您有任何进一步的问题、敬请告知。

    此致、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    怎么样:

    板厚是多少(微‐英寸)[<50、50‐250,250‐500,500‐1000、>1000微‐英寸]?

    这是纯锡涂层厚度。 该信息未来自材料成分、是该器件的晶须分析所必需的。

    请提供帮助!

    谢谢。

    Hung

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hy Hung、

    我可以在 TI 的质量页面上提供有关铅镀层和锡晶须的指南: https://www.ti.com/support-quality/environmental-info/lead-finish-tin-plating.html 

    希望这足以用于您的分析。

    不幸的是,这与我之前的答复所载的资料,是我们可以在公开的论坛上披露的唯一详细的集合资料。 如果贵公司与我们签订了有效的 NDA、我们可能可以私下讨论此问题、但我仍不确定我们可以披露的组装流程有多少内容。

    此致、

    扎赫