This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA280-Q1:INA280应用

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1318039/ina280-q1-ina280-application

器件型号:INA280-Q1

如果 VIN+=15V,VIN-=15V,而 Vdiff =0Vs=0V , 是否会损坏设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的工程师:

    您能否说明一下您的意思? VIN+和 VIN-如何分开30V、但 Vdiff 也等于0V?

    无论如何、您所述的这种情况不会损坏器件。 该器件的绝对最大 Vdiff 额定值为+/-30V。 VDIFF = VIN+- VIN-。  

    输入电压额定值基本上与 Vs 电源无关。

    此致、

    彼得