This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA462:输出线性度和电源问题

Guru**** 2971720 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA462, DRV2700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1317486/opa462-output-linearity-and-supply-issues

器件型号:OPA462
主题中讨论的其他器件: DRV2700

您好!  

我正在 使用 OPA462驱动大约2uF 的高压压电负载。 电源电压最初设定为0 (V-) 和150V (V+)。 在演示板上进行测试后、我遇到了一些问题。

1.下面的输入输出曲线在0V-0.1V 输入范围内不是线性的。

2.我试图用直流电源产生的-12V 替换负电源,但发现"V-"引脚以某种方式短接到 GND。  试图让 E/D COM 悬空、但没有任何帮助。 请帮助查看这些连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cain:

    此问题与连接至 GND 的 OPA462 PowerPAD 有关...

    PowerPAD 从内部连接至 V–。 PowerPAD 必须焊接到印刷电路板(PCB)上并连接至 V–、即使是功耗较低的应用也是如此。   因此、您将需要修改设计、将 V-引脚和 PowerPAD 连接到最低负电源。

     请参阅以下 OPA462 PowerPAD 信息。

    谢谢。此致、

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    感谢您的解释。 我还有一个关于 OPA462功耗的问题。 我曾尝试在反激式模式下(高压设置为恒定150V)将 OPA462的电源更改为 TI DRV2700、发现随着 OPA462输出从0V 增大至100V (直流输出)、高压逐步降至130V 左右。 OPA462输出大于130V 后、电源电压将增加至比输出高数伏特。 在此用例(用于驱动容性负载的直流输出)下、我想知道 DRV2700的驱动强度是否可以满足 OPA462的要求?   

    此致、

    该隐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yen:

    OPA462静态电流消耗(空载)为3.7mA 最大值。 运算放大器的总功耗当然会根据输出负载和直流输出电压而变化。  如果这只是一个具有直流电压信号的纯容性负载、并且假设运算放大器是稳定的并且得到了适当的补偿以驱动容性负载、那么流耗实际上就是运算放大器的静态电流消耗加上任何进入负载电容器的泄漏电流。

    运算放大器很敏感、在直接驱动容性负载时可能会变得不稳定。 通常、您可以在运算放大器和容性负载之间使用隔离电阻器、或使用其他补偿方案。 该负载电容的值是多少?  放大器可能不稳定或处于边缘状态、这会产生电流消耗问题、  

    请查看 OPA462数据表"小信号过冲与容性负载间的关系"中的图38、在运算放大器输出端使用不同的 Riso 电阻值。  稳健设计的保守指南是允许~>43度的相位裕度、对应于<25%的过冲、这非常稳定...  对于显示为 55%- 60%的过冲的电路、在18度的相位裕度下您具有非常低的相位裕度、此情况下您的设计不可靠、并且可能会变得不稳定/振荡/出现过度的振铃。  例如、100pF 以上的电容在没有隔离电阻器的情况下、很可能会开始产生问题、

    您还可以使用 TINA TI Spice 仿真器来执行稳定性分析。

    以下是一些可供您深入了解稳定性分析的资源。  如果您在稳定性分析方面需要帮助、请告诉我负载电容范围并提供您的负载详细信息。

    谢谢!

    路易斯·基奥耶

    有关此稳定性分析过程的更多详细信息、请观看以下 TI 教程视频。   稳定性分析是 一个比较广泛的话题、需要单个论坛上讨论、而且分析稳定性的方法也有很多。

    请查看以下链接、进入有关运算放大器稳定性的 TI 高精度实验室系列、9个视频:

    TI 高精度实验室、运算放大器

    要导航至有关运算放大器稳定性的课程、请进入"主题"并查看稳定性方面的内容(9个相对较短的视频)。