This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA241A-Q1:INA241-A1-Q1

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1318447/ina241a-q1-ina241-a1-q1

器件型号:INA241A-Q1

您好!

我的应用 是典型的双向情况 、基准电压为2V。  

遗憾的是、器件 INA241-A1-Q1恰好具有4的增益、并且添加共模电压(28V 的电气总线电压)会极大地改变输出电压。

请参阅下面的测试布置。

可以询问一些建议吗?

最佳

亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam:

    从低 Vcm 到高 Vcm 应该没有明显变化。  我将移除 R216和 R217电阻降至较低值、因为这可能会导致一些误差、但 VCM 变化不大。  此外、请确保在与28V 进行比较时、输入不是浮动的。  原因是输入需要电流偏置输入、如果悬空、将无法产生准确的结果。   


    此致、
    哈维尔