This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2197:为什么运算放大器第5个引脚的电阻比基准点减小

Guru**** 2505785 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1317728/opa2197-why-does-the-resistance-of-the-5th-pin-of-the-opamp-decrease-compared-to-the-reference-point

器件型号:OPA2197

采用 OPA2197IDR 的原理图设计  

注:

Vpilot+:+12V

Vpilot-:-12V

输出试验线路是 PLC (电力线通信)线路。 频率范围为2至30 MHz 的信号叠加在该线路上。 但这些信号对运算放大器的工作状态没有影响。

您好!

上述电路包含在我们在电动车充电站使用的卡中。 这些卡在平均工作1-2个月后失效。

在运算放大器第一个通道的第一个引脚上产生+12V。 我们还测量在运算放大器的第二通道(从 U6B 的第5个引脚)中产生的电压。 U6B 组件的第5个引脚和第4个引脚(Vpilot-)之间的电阻值为1k 欧姆(通过从卡上移除运算放大器进行电阻测量)。

由于电阻值降低了这么多、产生的+12V 电压(由 U6A 元件产生)在-10V 电平下测量。 但是、我应该读取的值是+12V。 这就是该卡进入故障状态的原因。

我的问题是这样;为什么运算放大器第5个引脚的电阻比基准点减小? 提前感谢您对此事的支持。  

TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    P4SMAJ12CA 的关断电压为12V、但当电流超过 OPA52的限值时、即10 mA、它的击穿电压介于13.3V 和14.8V 之间。因此、我怀疑输入会因电压尖峰(可能是由 L3产生的、 或者来自 OUT_PILOT 或 QCA_PILOT)。

    PILOT_PWM 中的电压尖峰也可能会造成损坏。 这条线路上是否有任何保护?

    在引脚5前面放置一个超过250 Ω 的电阻器、以确保大部分钳位电流流经 D1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    谢谢!

    大家好、Taha、

    正如 Clemens 所建议的、除了 P4SMAJ12CA 外、您 还需要提高添加串联电阻器的保护能力、以便在发生任何故障时将进入放大器输入端的电流限制在±10mA 以下、并且还需要为 U6A 的同相输入引脚(3)添加保护。

    我同意 Clemens 的意见、放大器可能会损坏、运算放大器输入需要受到保护、以确保在任何时间点都不超过运算放大器的绝对最大额定值:

    请回顾 介绍过载或 EOS 保护的 TI 高精度实验室课程:

    https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-op-amps.html

    若要查找有关 EOS 保护的课程、请查看"主题"并浏览页面底部、您将找到有关运算放大器的4节课程:

      

    此处还有一篇简短的文章、讨论了使用肖特基二极管保护运算放大器的运算放大器输入保护。

    https://www.ednasia.com/provide-robust-input-overvoltage-protection-for-amplifier-analogue-input-modules/

    如果您有任何问题、请告诉我们、

    谢谢。此致、

    谢谢、此致、

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Clemens 和 Luis、

    只有 TVS 二极管用于保护 、但它也会以最低13、3V 的电压激活。  这可能会导致运算放大器损坏。

    我会尽快尝试您的建议并与您分享结果。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Taha

    此致、

    路易斯