This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA159:PCB 布局和电容器位置

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: INA159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1318480/ina159-pcb-layout-and-capacitor-position

器件型号:INA159

大家好、

我在用户手册或其他文档中没有找到 INA159的推荐 PCB 布局。其输出的5和6引脚直接连接在电路中。

我是将这两个引脚的铜浇在 PCB 中、还是用电线连接(后端会有尖锐的角度)、将5个引脚以直角连接到6个引脚?哪一个更好?

此外、 如果我在输出端上放置一个 RC 低通滤波器来连接 ADC (手册中的典型应用之一),RC 的放置方式应该是什么? 将 RC 电容器放置在靠近 ADC 引脚而不是 INA159的位置是否是一个好主意?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接引脚5和6时、无需特殊操作、只要走线不会太长。 (如果引脚之间没有足够的位置放置阻焊层、则直接连接上的焊料可能看起来像是意外短路。)

    当电容器靠近 ADC 放置时、高频信号会经过长布线并可能增加 EMI。 当您将电容器放置在 INA 附近时、缓冲电容器和 ADC 输入之间会有一定的布线电阻/电感。 我怀疑其中任何一项都会有很大的效果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我同意克莱门斯的观点。 请告诉我们是否可以提供进一步的帮助。  

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通