This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6518:LMH6518的最大输出电压是多少?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1319535/lmh6518-what-does-the-lmh6518-max-output-voltage

器件型号:LMH6518

大家好、

我们需要评估 LMH6518输出电压是否会损坏 ADC 输入、因此请向您核实 LMH6518的最大输出电压是多少? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    在标称 VOCM 值为1.2V 时、每个输出的最大输出电压约为1.8V。 通过增大 VOCM、每个输出的最大电压将会略高至2.1V 左右、但将输出推高时、信号可能会出现更多失真。

    此致、

    伊格纳西奥