This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA549:启用/状态(E/S)引脚问题

Guru**** 2815775 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1319243/opa549-enable-status-e-s-pin-issue

器件型号:OPA549

大家好、

我的客户有一些问题。 您能回答以下问题吗?

①数据表中禁用/启用时间的含义是什么?

Enable 信号变为高电平后、OPA549输出信号需要1us?

②有任何特定的上升/下降时间要求吗?

他们会在使能引脚变为缓慢高电平时观察软启动操作。

此致、

太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoo、

    ①数据表中禁用/启用时间的含义是什么?

    S/E 引脚时序是指数字引脚能够启用或禁用 OPA549输出端口的速度。  

    ②是否有上升/下降时间的特定要求?

    此规格取决于负载、增益、工作温度和输出电压阶跃转换等。 数据表中规定在增益=1V/V 时、压摆率为9V/usec、50Vpp。  

    如果您有其他问题、请告知我们。

    此致!

    雷蒙德