This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9062:随时间变化

Guru**** 2800675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1319147/tlv9062-change-over-time

器件型号:TLV9062
主题中讨论的其他器件:TLV906X

大家好!

我有一个关于 TLV9062IDGK 的问题。

请告诉我失调电压和偏置电流随时间的变化情况。
您有任何文档吗?

此致、
石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishiwata-San、  

    这种类型的长期漂移很难预测、并且通常看起来与 Vos 随时间推移有点不相关。 换句话说、如果该分布在时间= 0时看起来是高斯分布、则该分布通常会随着时间的推移而增大。 为了使问题进一步复杂化、这种随时间变化的情况通常是非线性的、大多数变化发生在器件寿命的早期。

    我加入了一篇文章、其中介绍了这是如何实现的以及为什么: IC 长期稳定性:唯一的常数是变化

    正如马雷克所说的、变化很难准确估计。 对于运行寿命超过十年的 Vos 变化、我建议使用+-100%最大 PDS 指定值。

    我尚未看到 TLV906x 的详细 IIB 与时间的关系图、但该值 也可能随时间而变化。  

    您是否正在尝试设计特定的 max IIb 或 Vos?

    谢谢。

    雅各布