This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LT1013D:正 VCC 不同、具有负 VCC

Guru**** 2768535 points

Other Parts Discussed in Thread: LT1013D, TLV2387, OPA2196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1318729/lt1013d-positive-vcc-different-with-negitive-vcc

部件号:LT1013D
主题中讨论的其他器件: TLV2387OPA2196

大家好、

我有一个使用 LT1013DIDR 的现有电压值、 LT1013DIDR 的电流电源为+5V 至 GND、问题在于输入为0V、输出不是0V。

我计划将 VCC 引脚更改为 负电压、但电路板上没有-5V、只有-12V、也没有+12V。

Queston 是否可以对 VCC +使用+5V、对 VCC -使用-12V?

提前感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。 LT1013D 没有 GND 引脚并且不知道 GND 在哪里;您可以使用任何电源电压、只要这两个电压的总和不超过44V。

    输出端的负载有多大? 也许可以使用具有更强轨到轨输出的运算放大器、例如 TLV2387或 OPA2196。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Allen:  

    我同意克莱门斯的观点。 我们在规格表中指定了总额为30V 的+/-15V 和以下的器件。 正如您在设计中所提到的、只要不超过绝对最大电源电压、就可以使用非对称电源。  

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens、Chris、

    感谢您的回复、它解决了这个问题、只有很小的电流。