This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM6511:LM319和 LM6511

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM6511, LM319-N, LM311, LM306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1318453/lm6511-lm319-and-lm6511

器件型号:LM6511
主题中讨论的其他器件: LM319-NLM311LM306

你好

我想使用 LM6511或 LM319对过零检测器进行设计。 输入为来自谐振模式控制器的100kHz 逆变器电流。 我使用 LM6511进行了仿真、但 LM319不支持 SPICE 模型。、请告诉我、哪种偏转更适合该应用。 允许的最大传播延迟为80ns。 数据表 WISE LM319更好、但我无法根据仿真结果进行让步。

LM319是比 LM6511更粗、还是相反? 哪一个是在阴道上传道的?

此致

S·B·瓦尔纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM319-N (不是 LM319)是从美国国家半导体收购的旧器件;我怀疑是否会有模型。

    如果您需要80ns、那么 LM6511将会太慢。

    您所拥有和需要的电源/输入/输出电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    苏德亨德拉  

    感谢您指出、我们没有 LM319的模型、但我们有性能类似的 LM311的模型。 这就足够了吗?  

    请访问 https://www.ti.com/product/LM311#design-tools-simulation

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "谢谢你,谢谢你。"

    电源电压±12V、100kHz 时的正弦波输入为±2V (Pk-Pk)、输出将在+5V (2.49k)时上拉、允许的最大传播延迟为80ns、请向我建议此应用的最佳备选器件。优先选择双路比较器。

    此致

    S·B·瓦尔纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生

    电源电压±12V、100kHz 时的正弦波输入为±2V (Pk-Pk)、输出将在+5V (2.49k)时上拉、允许的最大传播延迟为80ns、请向我建议此应用的最佳备选器件。优先选择双路比较器。

    正如您建议可以使用 LM319、我当时想知道有没有比 LM319更快的器件。

    此致

    S·瓦尔纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM306速度会更快、但具有推挽输出。

    LM319-N 非常适合此类应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudheendra:

    目前、我不得不同意 Clemens 的观点、即 LM319是市面上的最佳选择。

    话虽如此、我们 将在本季度末的某个时候推出性能得到改进的升级器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢大家、我将尝试看一看 LM306、否则我将最后介绍 LM319。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢、现在我和 LM319在一起。 请分享新的改进设备的数据表(可能是临时数据),我的设计刚开始, 如果可能,可以使用改进的一个。 版本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sudheendra,

    很遗憾、我无法与公众共享该数据表、因为这是保密协议。 一般来说、它的规格与 LM319相当(大多更好)。 谢谢。