This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS7313:THS7313

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: THS7303, THS7313, TMS320DM368, THS7353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1318484/ths7313-ths7313

器件型号:THS7313
主题中讨论的其他器件: TMS320DM368THS7353、THS7303

THS7313 -这是一个具有内置滤波器的三路视频缓冲器。  

我计划将此部件用于 YC 视频信号电缆驱动器。 数据表显示470uF 电容器的 Y 输出信号、 电容器为:电 容器铝470uF 20% 10V SMD。 我可以用钽或陶瓷(首选)电容器代替它吗? 此外、这部分在评估板:TMS320DM368评估模块用户指南中也有所标明、文献编号:SPRUI80、此部分的 PDF 电路原理图页面(请参阅第92页)已被切断。  请参阅第95和06页-它们也被切断。

从何处可以获取评估板的 BOM 以及设计文件?   

谢谢

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Buck、

    我想说的是、只要您可以找到一个达到或超过470uF 电解电容器的额定值和规格的钽或陶瓷电容器、就可以切换电容器类型。

    整体评估模块设计和用户指南由嵌入式处理器 DSP 团队拥有和维护、我将向他添加线程任务。  EP 团队应能够访问包含原始文件或 PCB 布局/ Gerbers 的存储库和数据库。   

    由于我只能访问 TI 的高速放大器(HSAMPS)产品的支持权限、因此我无法轻松访问 EP 团队拥有的文件。

    如果您有关于 THS7313、THS7303或 THS7353的其他问题(DM368设计中的最后两个问题)、请重新与我联系以获得放大器支持。

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    从哪里可以获得评估板的 BOM、还可以获取设计文件?   [/报价]

    您好!

     很抱歉、除了可以在文档中找到原理图的 EVM 用户指南之外、我找不到原理图源。 另请注意、这是一个旧设计、不再在 e2e 上提供直接支持。 如果您仍有关于 THS7313、THS7303或 THS7353的问题、我将转交给我们的 高速放大器论坛支持团队。