This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DEM-OPA-SO 1A:DEM-OPA-SO 1A

Guru**** 2557800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1318850/dem-opa-so-1a-dem-opa-so-1a

器件型号:DEM-OPA-SO-1A

对于评估板 :BM-1A,我们要求 DEM-OPA-SO 在 PCB 上填充示意图、装配说明和测试程序,如数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ABIN:

    无法订购已组装的 DEM-OPA-SO EVM-1A;DEM-OPA-SO 用户指南中提供的原理图、PCB 布局和 BOM 足以选择您自己的元件并将其放置在 PCB 上、尺寸和连接适当。

    如果您对针对特定的放大器或电路配置设置 DEM-OPA-SO 1A 有任何具体问题、也可以提出这些问题。

    该 EVM 板经过专门设计是通用板;Altium 源文件还包括通用电阻器和电容器、因为该电路没有设置的用途和行为。  可以根据您的设计需求对其进行配置。

    请参阅随附的 DEM-OPA-SO 以了解有关 PCB 布局和 BOM 的其他信息、但这些信息与 PCB -1A 产品页面上提供的信息非常相似。

    e2e.ti.com/.../DEM_2D00_OPA_2D00_SO_2D00_1A_5F00_e2e_5F00_aws_5F00_PCB.pdf

    此致!

    亚历克