This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA351:INA 351的输入失调电压

Guru**** 2522780 points
Other Parts Discussed in Thread: INA351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1320029/ina351-input-offset-of-ina-351

器件型号:INA351

您好!
在我的设计中、我使用 INA 351在 EEG 传感器中进行仪表放大。 我对设计进行了仿真、一切都正常运行、但在 PCB 上我无法获得逻辑输出。 在 INA351的数据表中写入  

"连续施加大于0.5V 的差分输入电压会导致输入失调电压偏移超过此参数的最大规格。 这种影响的幅度随着环境工作温度升高而增大。"  

在我的设计中、Vref 电压也以 R1和 R2之间的失调电 压的形式提供给系统、我不确定数据表中是否提及了两个输入信号之间的差值或输入处的失调电压。
如果你能帮我,我会很高兴的。


 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于0.5V 的子注释仅适用于放大器上 IN+和 IN-之间的差异、您的电路应该没有这个问题。

    您能否分享 PCB 测试结果、以便我们比较和了解 INA 的输出是什么?

    谢谢!

    雅各布