This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2189:具有3.3V 电源的替代产品

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA189, OPA2189, OPA388, OPA387

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1320053/opa2189-alternative-with-3-3v-supply

器件型号:OPA2189
主题中讨论的其他器件: OPA388、 OPA387、OPA189

大家好、

我正在寻找 支持3.3V 电源电压的 OPA2189的替代产品。

轨到轨和多路复用器友好型是关键要求。

Br、
斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    OPA387 (5 MHz)和 OPA388 (10 MHz)都支持多路复用器、它们在前端使用与 OPA189类似的开关架构。  要实现最低的噪声、OPA388是最佳选择、而要实现更低的功耗、OPA387则是最佳选择。

    如果有任何其他问题、请告诉我!

    此致、
    迈克