This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2991-Q1:OPA2991-Q1在整个工作温度范围内的压摆率和 GBW 值

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2991-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1320125/opa2991-q1-slew-rate-and-gbw-values-of-opa2991-q1-over-full-operating-temperature-range

器件型号:OPA2991-Q1

您好、TI!

撰写此函是为了索取 OPA2991-Q1数据表中缺少的一些信息。 如以下快照所示、数据表仅提供了25摄氏度环境温度下的压摆率和增益带宽积值(典型值)。 您能否通过考虑器件的整个工作温度范围为其提供最小值和最大值 ?

此致、

Manoj Turpati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Manoj、

    TI 高精度实验室有关带宽的视频中 、讨论了带宽取决于并非完全在器件中制造的组件。 因此可能存在显著的差异。 在整个过程中、可能会有+/- 30%的变化、而在器件的工作温度范围内、则另有+/- 30%的变化。 我们不提供这些规范的测试限值、因为这种测试会使器件成本非常高。

    好的。
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

    感谢您的回复! 压摆率是否也一样?

    此致、

    Manoj.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Manoj、

    我认为应该这样、因为压摆率取决于放大器为米勒补偿电容器充电的速度。 这是会出现大差异的元件。 还值得注意的是、该器件的压摆率会因施加的输入电压差而异。 有关更深入的说明、请参阅以下应用手册。

    https://www.ti.com/lit/an/sloa332/sloa332.pdf

    此致!
    杰瑞