This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA309:校准 PGA309与 USB-DAQ 板的问题

Guru**** 2508125 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA309

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1318125/pga309-issues-calibrating-the-pga309-with-a-usb-daq-board

器件型号:PGA309

大家好、

下面是我们的一位客户遇到的一些问题、您能否  提供一些故障排除建议?

我正在使用 USB-DAQ 板校准 PGA309、我遇到了两个问题

1. PGA309的输出是0.5-4.5V 模拟输出、但当我使用寄存器 R5进行钳位时、下钳位可以达到0.21V 左右。  但上部钳位电压仅上升到大约4.04V。 我要使用的电压范围是4.5V、并且上部钳位应该大于4.5V 运行值。 例如、如果 VREF 为4.096V 并且 R5设置为 HEX47、则输出将具有0.21V 的下钳位和4.02V 的上钳位。  

2.现在两个 USB-DAQ 板分别设置跳线地址2F90,2F91,并行操作将出现2F90读写没有问题,但是2F91读写通常不成功。 我制作了一个 Tio32.dll 文件夹的副本,并将它重命名为使用2F91线程。

我期待您的回复! 附件为某些产品的 EEPROM 值

e2e.ti.com/.../EEPROM.txt

Tio332_240125_145719.log

此致、

罗艾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amy、

    1. PGA309超过和低于刻度限制的设计为基准电压 Vref 的比值(请参阅用户指南  PGA309用户指南 第2.9节)。  因此、如果使用4.096V 基准、最大钳位电压为4.096V * 0.9708 = 3.976V。  如果使用一个5V 外部基准电压、钳位电压可为5V * 0.9708 = 4.85V。  我认为这个特性主要用于一个 ADC、在这个 ADC 中、ADC 基准与 PGA309基准共用。  这样、PGA309输出永远不会超过 ADC 基准电压。  如果您需要允许0.5V 至4.5V 电压的钳位、则需要使用外部基准。
    2. 我不 认为 PGA309EVM 软件允许同时运行两个 EVM。  地址选择选项用于选择 USB HID 产品 ID。  该软件会自动扫描四个可用的产品 ID 以查看是否存在一个 ID、如果找到一个 ID、则会尝试通信。  我不确定我是否理解您的问题。  是否成功一次性与两个器件通信?  我建议您在使用  MULTI-CAL-SYSTEM 

    我希望这对您有所帮助。  此致、Art Kay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好。

    感谢您的帮助。  以下 是 这位客户提出的后续问题、  您能否提供您的评论。

    1.关于位于内部基准上的钳位、我查看了指南中的信息、我的理解是、为了达到我需要的运行条件(0.5-4.5V 以外)、我需要更改产品(PGA309传感器) 我需要把5V VS 连接到309的12引脚、并把 R3中的 D10D8设置为零。

    2.在两个 USB-DAQ 并行的板上校准309时、我用 TI 提供的 TIO32.DLL 开发了一个软件来实现这个功能、这在工作中引起了一些问题、就在昨天我把其中一个板上的 JUMP8重新连接到了 GND、 发现这个问题有了很大的魔力改进,我不明白这里发生了什么,我看了手册,了解到 JUMP8是一个单线加速电路,它是一个单线加速电路。 我在手册中读到 JUMP8是一个单线加速电路,当我遇到问题时,它连接到了 SPD。 此外、我想问、如果我在3线模式下向 OUT 引脚添加一个100pF 电容器、我是否必须启用加速电路?

    我期待您的回复!

    谢谢。

    艾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amy、

    1. 您需要将 PGA309 (Vref)上的引脚16连接至5V。  一个选项是将 Vs (引脚3)连接到 Vref (引脚16)。  但是、与精密基准电压相比、Vs 通常会漂移噪声。  如果您正在进行比例式设计、这可能没问题。  也就是说、被连接至 PGA309的电压基准也被连接至正在读取 PGA309输出的 ADC。  使用比例式方法、当基准移位时、PGA 输出将移动相同的百分比、ADC 输入范围(LSB 大小)也将移动相同的百分比。  因此移位将被抵消。  另一方面、如果您预计输出具有绝对精度、您应该在引脚16上使用外部5V 电压基准。  
      1. 我不理解您关于"MR3中的 D10D8到零"的评论。  我在 PGA309EVM 测试板上没有看到此组件。
      2. 您关于 PGA309引脚12的评论似乎不正确。  这是 PRG 引脚、用于数字通信。  将 Vs 直接连接到 PRG 引脚是没有意义的。
    2. 对于所有 PGA309运行、通常建议打开"单线制加速电路" JUMP8。  事实上、我不相信我在关闭位置都使用了这种方法。   使用长电缆时、尤其重要。  电路的目的是在单线数字信号上添加电流升压、以缩短上升时间。  这降低了  上升时间过长导致数据通信问题的可能性。  该电路在 EVM 上有效地工作、以驱动10nF 电容器、因此100pF 应该没有问题。

    希望这些信息  对您有所帮助。  此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。