This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO224:调节为 ISO224的 VDD1提供的电压

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1318555/iso224-regardingthe-voltage-supplied-to-vdd1-of-iso224

器件型号:ISO224

大家好。

我想了解如何降低 ISO224器件中的电源电压 VDD1。

它是否影响分辨率或输入电压范围?

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可接受的 VDD1范围为4.5V 至18V、不会影响分辨率或输入电压范围。 这种灵活性由内部电路实现。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Smith。

    感谢您的答复。

    我知道 VDD1不影响分辨率或输入电压范围。

    我还有一个问题。
    如何决定分辨率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。  

    分辨率将由 ADC 设置、测量器件的模拟输出。

    可以使用该 Excel 计算器根据 ISO224数据表中的值计算预期误差。  

    https://www.ti.com/lit/zip/sbar013

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Smith。

    感谢您的答复。

    我知道分辨率是由 ADC 测量决定的。
    用该 Excel 计算器进行计算。

    再次感谢您的回答。