This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2901AV:LM2901AVQPWR

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2901, LM2901B, LM339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1319074/lm2901av-lm2901avqpwr

器件型号:LM2901AV
主题中讨论的其他器件:LM2901LM2901BLM339

您好!

在下面的电路中、我无法使用专为 U67的引脚11提供反向保护而设计的 D86。 但在正常模式下、由于 D86的高漏电阻、我们不得不将其取出。 我有一个4.99K 的电阻器。 IC 是否具有用于保护自身的内部肖特基二极管?

 

LM2901AVQPWR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramgoplal:

    简而言之-否。

    LM2901没有专用的输入保护结构。 新的 LM2901B 具有 ESD 二极管、这会有所帮助、但您不应向输入端施加负电压。 如果正常工作需要负电压、则必须提供外部保护。

    请参阅 LM339系列应用手册第3.8节:

     用于 LM339、LM393、TL331系列比较器的应用设计指南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果可以在二极管和引脚11之间放置一个电阻器、则大部分钳位电流将流过外部二极管、而硅二极管(如 BZX84)足以提供负电压保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    但 BCX84的正向压降> 0.3。 这样可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ramgoplal,

    如果正向电压仍然过大、您可以在二极管后添加一个电阻分压器网络、将电压分压至0.3V 以内。