This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR116:XTR115/116可能会发生短路

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1319676/xtr116-xtr115-116-and-shorting-that-can-happen

器件型号:XTR116

如果有人在操作过程中将24V 导线与电流回线短路、该部件将如何处理? 部件是否会损坏? 假设已经实施了参考设计。  

如果有人将 Vref 或 Vreg 线路短接到 Iin 或 IRET、器件是否会损坏?  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chad:

    [报价 userid="532119" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1319676/xtr116-xtr115-116-and-shorting-that-can-happen "]如果有人在操作过程中将24V 导线与电流回线短路、此组件将如何处理? 组件是否会损坏?

    根据上述故障情况、XTR116能够承受短路情况。 假设 Vin=5V 或24Vdc 时提供 Vin_max、外部电阻器32mA 将耗散最高0.8W (24V* 32mA = 0.77W)。 如果 Q1或 BJT 的热量未适当散发或无法耗散功率、Q1将损坏、但 XTR116应可以承受。  

    下面是根据上述场景模拟出的短路。  

    e2e.ti.com/.../XTR116-Short-01302024.TSC

    [报价 userid="532119" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1319676/xtr116-xtr115-116-and-shorting-that-can-happen ]如果有人将 Vref 或 Vreg 线路短接到 Iin 或 IRET、器件是否会损坏?  [/报价]

    Vref 和/或 VREG 引脚的短路情况应在整个工作温度范围内承受、请参阅绝对最大值。 额定值表。 即使两个引脚都短接至 GND、XTR116也将总共消耗约0.13W 的功率、不足以损坏 IC、Tj 额定功率为165C。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    雷蒙德