This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR300EVM:我对使用模拟评估模块不熟悉、并且尝试进行简单的测试设置。

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR300EVM, XTR300, XTR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1319646/xtr300evm-i-am-new-to-using-analog-evaluation-modules-and-trying-to-get-a-simple-test-set-up

器件型号:XTR300EVM
主题中讨论的其他器件: XTR300XTR111

我不熟悉这类器件的使用、并尝试通过简单的测试设置来了解它们的功能。 在遵循该器件的文档时、它为每个示例调用了两个电源、但我找不到一个。 无论如何也要将该器件设置为使用标准24V 可变电源进行基本测试、我们将探索该器件的功能并更好地了解其工作原理。 如果没有适合此应用的其他器件可用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!

    XTR300器件(以及 XTR300EVM 评估板) 需要双极 电源;它需要一个等于或大于 V (-)<=-5V 的负电源 。

    该器件可由非对称电源供电运行、例如 V-=-10V 和 V+=+24V。

    原因是器件输入和输出需要距离电源轨留出余量、才能使器件在指定的线性区域内工作。

    -运算放大器(OPA)要求输入电压,输出电压需要至少比负电源高3V ,比正电源低3V。

      

    -仪表放大器(IA)要求输入电压范围 VCM 至少比负电源高3V ,比正电源低3V。  

    该器件的特点是其最小电源电  压为±5V、最大电源电压为±22V、但您当然可以使用非对称电压电源、例如 V-=-10V 和 V+=+24V。

    数据表工作范围规格仅在负电源等于或大于 V-<=-5V 时提供保证。  

     

    谢谢。此致、

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!

    XTR111是一款类似的3线模拟电流输出发送器、可使用单个单极+24V 电源供电、但功能并不完全相同。  主要区别在于 XTR111主要用作电流输出发送器/驱动器、而 XTR300 可配置为电压输出驱动器或电流输出驱动器。

    谢谢、此致、

    路易斯