This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA928:更换 ADA4530-1ARZ-R7

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA928, OPA328, OPA392, OPA391

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1319284/opa928-replace-ada4530-1arz-r7

器件型号:OPA928
主题中讨论的其他器件: OPA328OPA392OPA391

大家好、

我们正在推广 OPA928以替代 ADI 的 ADA4530-1ARZ-R7 。

您能帮忙检查一下 OPA928是不是最佳选择?

《OPA928什么时候发布 RTM?》

谢谢。

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian:

    对于16V 电源应用、OPA928实际上是与 ADA4530的最佳交叉点。  目前的 RTM 是 在2024年3月。

    如果您的客户使用5V 电源供电、则应建议将 OPA391 (1MHz 的 GBW)、OPA392 (10MHz)或 OPA328 (40MHz)用于低 IB 敏感型应用。