This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA296A:受开关 CM 电压影响的系统的最大 Fsw

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: INA296A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1319029/ina296a-max-fsw-for-systems-subject-to-switching-cm-voltages

器件型号:INA296A

您好!

在直流/直流开关模式电源中使用 INA296A 检测电感器电流时、支持的最大开关频率是多少?

它是否与 INA241 (具有增强型 PWM 抑制功能)类似、后者会将开关频率限制在125kHz?

此致、
布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    这与此器件非常相似、没有增强型 PWM 抑制功能、从而允许部分开关噪声耦合通过。  基本上、与 INA241一样、INA296不会保持1µs 的输出。  它仍具有高 BW 和交流 CMRR、可改善开关的瞬态响应。  另外、为什么不测量电感器之后的电流、以避免转换电压?  如果它们已经在电感器之后进行测量、并且没有 VCM 瞬变、则它们不会有任何问题。  如果它们的开关频率高于125kHz、那么它们不希望大于 INA296的1.1MHz 带宽

    此致、

    哈维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、您好!

    感谢您的答复。

    据我了解、它们将测量电感器之后的电流、但是您仍然有交流纹波电流。  他们正在构建自己的 DC/DC SMPS、我认为这将用作反馈环路的一部分。

    我看到在 INA296数据表中、它指出了在所有增益下1.1MHz 的小信号带宽、但这是一个典型规格。

    对于其 SMPS、您建议使用什么作为最大开关频率?

    此致、
    布赖恩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian:

    在测量电流和在我们的器件 INA241或 INA296上看到的 VCM 时、这一点很重要。  不是交流纹波电流的问题、而是影响 INA296和开关的电压。  电感器的一侧不应具有 VCM 开关。

    我不是 SMPS 专家、因此我不知道所有的权衡因素。

    此致、

    哈维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、您好!

    我使其脱机、建议在使用 INA296在直流/直流 SMPS 中测量电感器电流时将 Fsw 保持在<= 500kHz。  这将有助于将稳定时间保持在1us 到最终值的1%。

    感谢您的帮助-谢谢。

    此致、
    布赖恩