This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6525:振荡信号问题

Guru**** 2760255 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6525, LMH6526

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1319148/lmh6525-question-on-oscillation-signal

器件型号:LMH6525
主题中讨论的其他器件: LMH6526

您好、

我对 LMH6525有2个问题:

1.输入差分 LVDS 信号和振荡信号之间的关系是什么? 数据表指出 LVDS 控制 振荡信号的导通和关断、而时序图只显示了对电流导通和关断的控制。

2. 启用振荡信号后是否会发生振荡?

非常感谢!

乔伊斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    一般而言、我想知道 LVDS 输入的用例、在哪些情况下需要控制 LMH6525?

    谢谢!

    乔伊斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我浏览过数据表、想我找到了答案。 LMH6525使用 LVDS 进行 OSC 控制、OSC 在高频率下进行切换、因此需要 LVDS。 LMH6525和 LMH6526都使用 LVDS 进行输出通道控制、因为高频也需要 LVDS。 所以 LVDS 信号既用于 OSC 使能、也用于通道选择。

    在我这边还有1个困惑:为什么也将 LVDS 用于 OSC 使能? 无法保持打开? 用于节能吗?

    如果有任何错误的理解、请纠正我、谢谢!

    乔伊斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joyce、

    请参阅数据表"输入"小节下的"布局"部分中的

    为了控制何时调制输出电流、振荡器被启用和禁用。 最好只结合写脉冲来启用振荡器。

    LVDS 信令用于启用或禁用通道2、3和4。 为了高速运行通道控制、需要使用 LVDS 信号。

    如果您不想将 LVDS 信令用于振荡器控制、则 LMH6526可通过 TTL/CMOS 信号实现振荡器控制。

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我的问题是、为什么也将 LVDS 用于 OSC 启用? 无法保持 OSC 开启? 打开和关闭而不是保持 OSC 开启有什么好处? 用于节能吗?

    乔伊斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joyce、

    您可以使 OSC 保持启用状态、而无需切换。 OSC 将同时为输出电流增加振幅和频率、因此请记住它。 如果您要禁用输出电流的调制、则使用开关。  

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Nick!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joyce、  

    很高兴我能提供帮助。 如果您有任何进一步的问题、请随时联系我们。

    谢谢。

    尼克