This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255EVM:TPA3255

Guru**** 2539900 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255, TPA3255EVM, TPA3245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1316330/tpa3255evm-tpa3255

器件型号:TPA3255EVM
主题中讨论的其他器件:TPA3255、、 TPA3245

你好

我将使用 TPA3255 AMP、我想实施  TPA325x 后置滤波器反馈  如  (SLAA788A -应用报告)中所述

现在、正如我在中看到的 、TPA3255EVM 原理图中包含一个 Zobel 电容器(C26、C37。 C45、C61)和电阻器(R11、R14、R18、R22)。

此外、在  TPA325x 后置滤波器反馈    添加了一个 Zobel 电容器(CZ)和电阻器(Rz)(C77、C78。 C79、C80)和(R53、R54、R55、R56)中找到。

我的问题是:

1) 1)我是否需要取消(移除) 电容器(C26、C37。 C45、C61)和电阻器(R11、R14、R18、R22)、并且只将  TPA325x 后置滤波器反馈 CZ 和 Rz (C77、C78。 C79、C80)和 (R53、R54、R55、R56)?

2) 2)是否需要进行其他未在  TPA325x 后置滤波器反馈

3) 3)截至2018年是否有任何值、器件或修订版本更新?

附加了原理图和  TPA325x 后置滤波器反馈...

谢谢

 

theree2e.ti.com/.../TPA324x-and-TPA325x-Post_2D00_Filter-Feedback.pdfe2e.ti.com/.../TPA3255EVM-Schematic-_2800_Rev.-A_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ilya:

    1. 是的,最好不要在这里住 Zobel
    2. 请注意、对于 TPA3255、PFFB 测试是在定制板上完成的、因此 EVM 没有用于实施 PFFB 的所有可用封装(应用手册中显示的电路)、但 TPA3245确实如此
    3. 无更新

    此致、
    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Luis

    感谢您的答复。

    我只需要确保删除 (C26、C37。 C45、C61)和 (R11、R14、R18、R22)从评估板获得

    和 FIT (C77、C78。 C79、C80)和(R53、R54、R55、R56)对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ilya

     CZ 和 Rz  (C77、C78。 C79、C80)和(R53、R54、R55、R56) 也不是必需的。 正如 Luis 提到的、EVM 不会为 PFFB 留出空间。 正常使用不需要添加 Zobel 电路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高阴影

    你不明白这个问题。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Illya、

    • (C26、C37。 C45、C61)和 (R11、R14、R18、R22)可以移除
    • 该 EVM 没有 PFFB 的所有必要连接

    上面是 TPA3255EVM 上的组件

    上面是 TI 的 PFFB 实施

    上面是应用手册中概述的 PFFB 实现

    (C77、C78。 C79、C80)和(R53、R54、R55、R56)只是另一个帮助 EMI 的 Zobel 网络、并非 PFFB 无源器件

    此致、
    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Luis

    是的、我知道这3个需要添加的器件、会将它们添加到新的 PCB 设计中、因为测试需要手动焊接。  

    因此、如果我正确理解您的理解 、我需要保留(C26、C37。 C45、C61)和(R11、R14、R18、R22)  Zobel 网络实现 PFFB?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ilya

    • (C26、C37。 C45、C61)和 (R11、R14、R18、R22)可以移除。 出于 EMI 目的、它不是后置滤波反馈网络的一部分、但它应该不会对 PFFB 拓扑产生太大影响。

    此致、
    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Luis

    好的、我看到我将保留它们、同时添加 PFFB 实现。。。

    所以,我可以放松,因为他们不会干扰 PFFB 添加?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Illya、

    没错。

    此致、
    路易斯