This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP7721:输入保护说明

Guru**** 2513775 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP7721, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1319706/lmp7721-clarifications-on-input-protection

器件型号:LMP7721
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

您好!  

希望对  LMP7721数据表的第7.3.7节"输入保护"(第17页)进行一些澄清。 具体而言、具有"当输入信号具有非常快的边沿时、这些二极管可以传导电流、必要时、应将其隔离(使用电阻器或电流跟随器)"这句话的重要性。 这是否意味着、如果我输入到-IN 引脚的信号是方波(保持+IN 接地)、那么我是否会期望更多的电流泄漏以及 LMP7721产生的噪声?

在上下文中、我正在调制光电二极管以生成方波(在光电二极管上闪烁 LED)。  

感谢您花时间阅读我的问题。

链接到下面的数据表:

 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmp7721.pdf?ts = 1706603911969&ref_url=https%253A%252F%252Fnl.mouser.com%252F

e2e.ti.com/.../lmp7721.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Camille:

    LMP7721的典型输入偏置电流为3fA (请参阅下文)、但这是在稳态(直流)条件下产生的)。

    输入保护部分介绍了将快速边沿输入信号施加到输入时会发生的情况。  由于没有运算放大器可以无限快地响应、因此快速的大信号(如下图所示的+/-1V)将导致背靠背保护二极管正向偏置、从而导致高输入电流(-50mA)、这可能会损坏二极管。

    大多数内部保护二极管的额定 输入电流为最大-10mA、因此这需要添加一个串联输入电阻器 R1 、以便将输入电流限制在10mA 以下。

    R1 =[(1V-(-1V)]/ 10mA = 10mA = 200欧姆。 添加200欧姆输入电阻会将最大输入电流从-50mA 降低到-7mA -请参见下文。

    同样的情况也适用于将 LMP7721用作比较器、其中将大于650mV 的输入分开会导致高输入电流、因此不应在此类应用中使用-请参阅下面。

    e2e.ti.com/.../LMP7721-transient-input-current.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,Marek

    我感谢您在答复中所做的彻底和努力! 这是非常有见地的:)

    只是想确认您是否将 LTSpice 用于显示的电路仿真?

    我有一个相关的问题基于您关于使用调制电流源而不是调制电压源(如您所示)的回答。 我无法100%确定本次论坛的问题礼仪是什么、我是否应该针对其他问题发布新帖子? 还是只需在该主题中继续询问?

    请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Camille、

    您可以在此处使用同一论坛来跟进问题。  将 LMP7721用于 TIA 应用通常不会导致 输入端子之间的差分电压较大、因此您无需担心接通背对背输入保护二极管-请参阅下文(Vos =+/-15mV)。

    用于仿真 TINA-TI (请参见 下面的原理图)。  您可以通过单击以下链接下载免费版本: https://www.ti.com/tool/TINA-TI

    e2e.ti.com/.../LMP7721-transient-TIA.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    感谢您的澄清! 我看到、对于 TIA、提供给输入端子 IN 的调制电压为 Vos (IG1和反馈系统的乘积)、 由于该电压预计远低于+/- 1V (与上一个示例中的 VG1类似)、因此输入电流将<< 10 mA。 无需使用与运算放大器输入端串联的电阻来补偿保护二极管。  

    非常感谢您分享用于电路仿真的软件和文件。 我将使用该文件、使用我希望从调制光电二极管获得的实际 IG1值来模拟 TIA。

    加油打气

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来对您的设计很好、祝您好运!