This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA928:概述中的36V 与数据表中的16V 之间的差异

Guru**** 2442090 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA928, OPA828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1320841/opa928-discrepancy-between-36v-in-the-overview-vs-16v-in-the-datasheet

器件型号:OPA928
主题中讨论的其他器件: OPA828

您好、TI 团队

有关 OPA928、有几个问题需要帮助:

1.何时正式发布此部件?

2.电源电压范围是多少? 最大电压仅为16V 吗? 一些概述表明它可以在高达36V 的电压下运行?   我对允许的40V VDDmax 感到有点困惑、但建议使用16V、Ib 可能看起来更糟。

3.如果此放大器 无法在高电压下运行、则可以考虑使用 TI 的任何替代放大器来 提供 极低的输入偏置电流(< 20fA)。  我的要求是 使用最高40V 的运算放大器、在整个温度范围内泄漏电流低于100fA。

感谢您在此提供反馈和建议。

此致、

巴拉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bharat、您好、

    请查看我的内联答案:

    1.何时正式发布此部件?  2024年3月。

    2.电源电压范围是多少? 最大电压仅为16V 吗? 一些概述表明它可以在高达36V 的电压下运行?   我对允许的40V VDDmax 感到有点困惑、但建议使用16V、Ib 可能看起来更糟。  OPA928的绝对最大额定电压为40V、但在85C 时20fA 的最大 IB 仅适用于 高达16V 的电源。

      

    3.如果此放大器 无法在高电压下运行、则可以考虑使用 TI 的任何替代放大器来 提供 极低的输入偏置电流(< 20fA)。  我的要求是 使用一个最高40V 的运算放大器、在整个温度范围内泄漏电流低于100fA。  我们正在设计器件以满足您的规格、但目前  在整个温度范围内 IB 相对较低的唯一高电压器件是 OPA828 -请参阅下面。