This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有限制电流输出的缓冲器、可保护负载

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6321, LM334, REG1117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1319382/buffer-with-limited-current-output-to-protect-the-load

主题中讨论的其他器件:LMH6321LM334REG1117

尊敬的所有人:

我是一名对设计具有可调电流输出顺从值的电压缓冲器感兴趣的大学博士。

缓冲器应向负载提供足够的电流、直到达到所需的值、此时电流值应保持固定(当然、器件上的电压会发生变化)。 实际上、负载会大幅改变电阻值(从1兆欧到1千欧)、而电流尖峰可能会损坏该电阻。

像 LMH6321这样的设备在10个-300 mA 范围内、但我喜欢10 uA 到1 mA 的设备。

还有一些参考设计、如 Burr-Brown 公司的 SBVA011、使用 REG1117限制电流、然后是通用型运算放大器。 我尝试了 LM334电流源(而非 REG1117)和 RTC6258IS6低功耗、但无法正常工作。

感谢您花时间发表此帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saverio:

    我确实提出了几个问题、以便对您的设计目标进行说明。 只是为了确认您正在寻找可配置为缓冲器以驱动不同输出负载的器件。 如果这样的话、有很多放大器可以在这个1mA 的输出电流范围内工作。 LMH6321具有10mA 至300mA 可编程 输出电流 限制。 这意味着用户可以在此范围之间对最大输出电流限值进行编程、并且器件可以将输出电流从0A 更改为该编程限值。 不过、它是一个相当快的缓冲器、在您的设计中可能不需要它、因为许多其他较慢的器件可以在标准缓冲器配置中工作。 对于此应用的带宽要求以及输入信号的任何相关信息、您可以提供什么信息吗? 此外、您是否有自己正在使用的电路原理图或可以共享的任何类型的电路设计?

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊格纳西奥、您好!

    感谢您的关注。 为了更好地解释我想要什么、我在大学学习电阻式开关存储器(ReRAM)。 这些器件在阈值电压后立即更改电阻值、从1兆欧姆传递到某个千欧姆。 在切换期间、应钳制电流、以保护器件免受永久短路的影响。 例如:我施加振幅为2V 的1ms 脉冲、器件达到1k Ω。 电流应该是2 mA、但我希望停止在100uA。 在我们的实验室中、我们使用了 Keysight B1500参数分析仪(具有当前合规性系统)、但我想用定制电路代替它、商用微控制器可以更轻松地处理该电路(因此我可以做更多实验)。

    仪器使用有源系统、该系统会读取电流并调节电压(降低)、从而将电流保持在所选的值(顺从电流)。 在此"活动系统"期间、器件可能会损坏。

    我对带宽没有要求、我通常使用最短持续时间为1ms 的脉冲。 显然、"钳位电路"应该尽可能快。 再次附加了一张 关于 IV 曲线外观的草图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saverio:

    感谢您提供更多信息。 我详细介绍了我们的产品系列、没有一个器件具有可以调到您所需值的电流限制、如前所述、我们具有此功能的出色器件在10mA 最小值下具有可编程限制。   

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊格纳西奥、您好!

    我同意你的要求。

    非常感谢您的帮助