This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM6172QML-SP:器件设计(双极性/晶闸管)

Guru**** 2830225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1319726/lm6172qml-sp-device-design-bipolar-thyristor

器件型号:LM6172QML-SP

它可能与谁有关,

请问以下器件是否具有晶闸管结构?

P/N: 5962F9560402VXA  

P/N: 5962F0254701VPA  

我知道这两个器件都是双极器件、但希望确保它们是否无晶闸管。

请提供您的知识和支持。

感谢您的支持和关注。

此致、

草町洋平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yohei:

    让我咨询一下我们的设计人员、我很快就会回复您。 感谢您的耐心。

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     伊格纳西奥、您好!

    感谢您发送编修。

    是的、如果您能与设计人员确认并在收到反馈后及时给我回复、我将不胜感激。

    再次感谢您的支持。

    此致、

    洋平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yohei:

    我回复了一封私人邮件、并将继续该线程之外的对话。

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊格纳西奥、您好!

    感谢你的消息。

    只要我们能够继续讨论该主题、我就可以结束该话题。

    再次感谢您的亲切支持和热情考虑。

    此致、

    洋平