This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7332:低 Rout GPAMP

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7332, TLV9102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1319155/lm7332-low-rout-gpamp

器件型号:LM7332
主题中讨论的其他器件: TLV9102

大家好、

我的客户正在寻找合适的 OPAMP 来为 ADC 输入实现低 Rout 缓冲器电路、我已经发现 LM7332在技术上可能是可行的、然而、LM7332是旧器件、因此我想知道我们是否有一些更新的器件可以满足以下规格-

1.双通道

2. 闭环输出电阻<= 50欧姆

3. BW >= 0.7MHz

4. VCC >12V

请帮助推荐替代方案、谢谢。

此致、

查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charles、

    TLV9102是很多选择之一。 我选择了这一个用于轨到轨输入。

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/products.html#78=Out&480=2&1261max=12%3B180&23typ=1%3B8000&451typ=0.02%3B10&sort=1130;asc& 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    我的客户担心 OPA 的输出电阻、有效 Zo 应小于50欧姆。

    我已查看 TLV9102数据表、它仅显示600欧姆开环 Zo、您是否有 TLV9102的闭环 Zo 规格?

    或者您是否有较低的 Zo 选项?

    此致、

    查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Charles

    [闭环输出阻抗]=[开环阻抗]/[1+loopgain]。  环路增益=[运算放大器开环增益]*[反馈增益] (反馈增益通常 小于1)

    它们为什么说50欧姆?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    它基于 ADC 输入的建议范围、需要一个 Rout 小于50欧姆的缓冲器。

    此致、

    查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Charles

    运算放大器输出的变化速度/频率有多快? 请展示该运算放大器级的原理图。 我将仿真闭环 ROUT。