This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC3702:如果在 VDD 之前施加输入、则可能发生损坏?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC3702

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1320655/tlc3702-potential-damage-if-input-applied-before-vdd

器件型号:TLC3702

大家好!  

我正在调查 TLC3702和应用中的一个边沿案例、在启用 Vdd 电源轨之前、我可能对器件施加0.6V 的输入。 我想知道器件是否会因此事件而损坏、如果会损坏、损坏的程度会在多大程度上(内部二极管会熔断、引脚会损坏等)

如果相关、则传入 TLC3702的源阻抗估计约为819欧姆。  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Filipe:

    从数据表中可以 看出、如果输入在施加电源电压之前处于导通状态、则需要将输入电流限制在小于5 mA (使用串联限流电阻器)。