This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA627:不同封装产生的噪声

Guru**** 2752855 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA627

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1321065/opa627-noise-due-to-different-packages

器件型号:OPA627

尊敬的专家:

我的客户使用的 OPA627 CAN 封装和 OPA627的 SOIC 封装。

但是 、CAN 封装的噪声比 SOIC 封装大一点。  如何考虑 CAN 和 SOIC 封装之间的噪声差异? 如果您可以告诉我们是否有关于 SOIC 封装降噪的任何预防措施、将会很有帮助。

感谢你的帮助。

此致、

竹村太人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Taito、  

    1. 这个答案实际上取决于 您所询问的噪声类别。  固有噪声是放大器本身产生的噪声。  非固有噪声是人为噪声(例如 RF 拾取、60Hz 噪声)。  运算放大器数据表中指定的噪声是固有噪声。   
    2. 从固有噪声的角度来看、封装应该没有区别。  裸片采用两种封装时相同。   芯片是决定噪声的因素(而不是封装)。
    3. 如果您谈论的是非固有噪声、此金属罐充当一个屏蔽层、因此我预计这可能更不易受到噪声拾取的影响。  这与您看到的相反。
    4. PCB 布局可能会影响噪声。  因此、如果两种设计的布局不是等效的、这可能会导致噪声拾取。
    5. 存在噪声容限。  您应该预计宽带噪声大约有+/-10%的变化。 如果发现差异很大、则可能是器件损坏或假冒。  如果您是从 TI 授权供应商购买的器件、则表明您没有假冒产品。

    希望这对您有所帮助。

    此致、艺术