This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV314-Q1:生成 ADC 读取的偏移量

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV314

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1320247/tlv314-q1-generating-offset-for-adc-reading

器件型号:TLV314-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV314

您好!

如图1 (IA、Ib、Ic)所示、为了读取电机驱动应用中每个相的电流、使用 TLV314创建了1.65V 的失调电压。这是因为电流是双向的、并且 ADC 只能读取0和3.3V 之间的值。

我的问题是:我可以只使用一个基准电压 TLV314进行三次分流测量、还是 应该使用三个单独的 TLV314?  

图1. 电机驱动电路

图2. 偏移电压发生器电路

此致、

哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hey Hadi:  

    如果电流检测解决方案遵循该图中的概念、则可以使用一个电压跟随器作为三个端子的单个基准电压源:

    https://www.ti.com/lit/an/sboa223b/sboa223b.pdf

     如需更多有关此单电源低侧双向电流检测解决方案的详细信息、请访问此链接。  

    此致、

    Ore.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    感谢您的答复。

    图中唯一的概念是共模电压。

    那么、您认为如果共模电压接近接地、即使对于10个电路、我们也可以使用电压跟随器作为基准电压?  运算放大器可以提供的最大负载电容和最小负载电阻如何?

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hey Hadi:  

    如果您浏览 .pdf、会看到它描述了使用由缓冲器生成的 Vref 生成的电流检测解决方案、该缓冲器偏置了将 放大 Vshunt 的差分运算放大器配置。 在您的情况下、VshuntA、VshuntB、VshuntC、正确吗? 请更正我的错误。

    并回答是否可以对多达10个电路使用一个基准缓冲器。 视情况而定。 缓冲器电路可以驱动1nF 容性负载、并且仍然保持稳定。  

    如果缓冲器输出连接到同相输入且电容为~5pF、  

    从理论上讲、连接10个运算放大器作为容性负载看起来像是缓冲器上的50pF 容性负载、应该没有问题。 但是、为了获得最佳实践、建议在基准缓冲器输出和任何容性负载之间放置一个隔离电阻器(在本例中为 R2、如图所示)。 连接到该线程的电流检测解决方案显示该缓冲器已隔离。

    对于这一应用、我要指出。 Vref 为中位电压、共模电压也是如此。 电源采用单电源、而不是双电源轨。  

    最小负载电阻。 数据表中的图7显示了不同的负载如何影响输出摆幅。 在10千欧时、输出摆幅为距离电源轨5mV。  

       

    我希望这可以回答您的问题? 如果不愿意、可以随意澄清。  

    此致、

    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的详细回答。

    此致、

    哈迪