This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA125:器件标识之间的差异

Guru**** 2515435 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1320058/ina125-difference-between-part-markings

器件型号:INA125

大家好!

有人能帮助我了解以下器件型号之间的区别吗?

INA125U36AFF3K

INA125U36AFF5K

INA125U36AFF9K

我想了解、在电路中使用这些器件时、这是否会影响测试结果、以及是否存在其他问题。 非常感谢您在这个问题上的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Graham、  

    您能否指出  连接到 INA125U 的36AFF3K、36AFF5K、36AFF9K 在何处? 数据表中的不同规格存在分级限制、这肯定会导致不同的性能。

    下面列出了可订购器件:

    此致、

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我指的数字是打印在组件正文上的数字。 这个数字可能只是一些内部信息、比如批处理代码或类似的东西。 这只是我想排除的事情。  

    我看到的是 V-引脚和 V+引脚在两个组件之间的电压差异为0.070mV。 问题是这会经过另外两个放大器、到该级、差异非常不同。 请参阅下面的

    只是想弄清楚这种差异在多个芯片上是正常的还是有什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉 U4和 U6的 MPN 是 来自 Analog Devices 的 LTC2057HS8#PBF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Graham、  

    根据我对该问题的理解、您观察到的70 uV 适合预期的失调电压分布。 输入失调电压范围为-250uV 至+250uV 或-500uV 至+ 500uV、具体取决于等级 OUT。 在 INA15P 上、U 的典型输入参考失调电压为50uV。  

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起 Chris

    我在这里意识到我使用了错误的单位。 这是70mV 而非 UV 的差异。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Graham、  

    以70mV 差分输出为基准还是以输入为基准? 您的增益为888.4V/V。 如果此差值以输出为基准、我们可以除以增益、可以看到输入失调电压约为78.8uV。 如果情况并非如此、则我们需要进一步调查、在这种情况下、我在仿真中提供了下面的示例。 我们需要知道电路上的节点电压、以便确定一切是否都在线性工作范围内。 您是否还能向我们提供等效电桥传感器是什么样的以便进行仿真? 我在下面给出了一个示例。 我想修改我的仿真、使我与您的条件相匹配。 提供如下所示的节点电压将告诉我们很多。  

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Graham、  

    为了补充我的上一篇文章、以下做法很有用:隔离问题并在不使用 INA 输出端的运算放大器的情况下进行节点电压测量、以便我们能够确定 INA 的所有部件是否按预期运行。  

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    请参阅下面的表格、其中列出了我在芯片每个引脚处获得的电压读数。

    U1
      功能 PCB 1 PCB 2 差分(V)
    1 V+ 23.989 23.987 -0.002
    2 睡眠 23.989 23.987 -0.002
    3 V- 0.000 0.000 0.000
    4 VrefOUT 9.998 9.989 -0.009
    5 IA 参考 0.000 0.000 0.000
    6 输入电压+ 0.160 0.230 0.070
    7 共模电压 0.160 0.230 0.070
    8 RG (增益) 20.239 20.233 0.006
    9 RG (增益) 20.265 20.260 -0.005
    10 输出电压 23.203 23.197 0.006
    11 传感 23.203 23.197 0.006
    12 Vref COM 0.000 0.000 0.000
    13 Vref BG 1.230 1.229 -0.001
    14 Vref 2.5 2.492 2.493 0.001
    15 Vref 5 4.989 4.991 0.002
    16 Vref 10 9.990 9.991 0.001

    希望这就是您需要的信息。

    此致

    格雷厄姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Graham、  

    在这些测量期间、什么与输入连接? 输入是否悬空? 如果是、则需要连接放大器、在哪种情况下器件不在线性工作范围内运行? 您能否向我展示一下输入的连接方式、类似于我在上面的原理图中所示的连接方式? 根据我看到的情况、电源轨中的输出表明没有任何器件连接到输入。  

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    因此、您说的是当前没有任何内容附加到输入、这是正确的。 它通常是称重传感器。 我们正在使用的称重传感器是 Flintec PA1。 没有为我们的测量连接称重传感器的原因是、我们只是尝试验证未连接输入或输出的 PCB。 我在下面的原理图中突出显示了负载单元在电路中的正常连接位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Graham、  

    是的、如果您将输入保持悬空状态、那么内部放大器就没有通往何处的方向。 输出将尝试校正输入误差、并将按如下所示导轨输出。 您需要将输入连接至已知电压电平、从而使输入不会悬空。  

    此致、

    克里斯·费瑟斯通