This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL331B-Q1:TL331QDBVRQ1与放大器;TL331BQDBVRQ1

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TL331B-Q1, TL331-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1321563/tl331b-q1-tl331qdbvrq1-tl331bqdbvrq1

器件型号:TL331B-Q1
主题中讨论的其他器件: TL331-Q1

尊敬的供应商:

请帮助确认 TL331BQDBVRQ1和 TL331QDBVRQ1是否是相同的材料、以及它们是否可以相互替代、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    B 后缀表示器件更现代化、具有更低的功耗、更小的失调电压误差和更高的速度。 (数据表中有单独的部分。) 如果依赖这些属性、则无法从 TL331B-Q1返回到 TL331-Q1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fang:

    感谢您的联系。 目前、这些器件正在进行 PCN。 正如 Clemens 提到的、B 版本在规格上略有改进。 请参阅  LM339、LM393、TL331系列比较器应用设计指南的第2节 、其中包括新的 B 版本(修订版 D)、以了解差异。