This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903B:LM2903B 或类似系列的单通道版本

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TL331LV, TL391LV, LM2903B, TL391B, TL331B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1321701/lm2903b-single-channel-version-of-lm2903b-or-similar-series

器件型号:LM2903B
主题中讨论的其他器件: TL391BTL331B、TL391LV、TL331LV

大家好、

我的客户正在使用 LM2903B、他们希望找到类似的 LM2903B 单通道解决方案、但希望性能相似、成本更低。

在这里你有什么建议吗?

此致、

小营

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM2903B 的单通道版本是 TL331B 和 TL391B (具有不同的引脚排列)。 对于低压应用、可考虑 TL331LV/TL391LV。

    但 LM2903B 的应用非常广泛、因此其生产经过优化、比单通道版本或任何其他比较器更便宜。 LM2903B 仅使用一个通道的成本最低; 有关如何处理未使用通道的信息、请参阅应用设计指南的第6.1节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaoying、

    TL331B 系列符合 Clemens 的要求、是单通道型号。 请联系我们的营销团队以处理定价问题。