This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA392:OPA392在高温下的温漂

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA392, OPA928

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1321719/opa392-temperature-drift-of-opa392-at-high-temperatures

器件型号:OPA392
主题中讨论的其他器件: OPA928

您好!

我们正在评估 OPA392、但在120℃ 的高温下会发生漂移。 在室温下、它正常工作、没有发生漂移。

原因可能是传感器的输入信号线和 GND 之间发生泄漏。 在仿真中、通过在输入信号线路和 GND 之间插入一个小于1GΩ Ω(千兆欧姆)的电阻、可以重现此情况。

OPA392可手动安装在通用板上、跳线连接应尽可能短地连接到充电放大器的输入级。
但是、最短接线有一个限制、我不知道这是由跳线的电感器或通用板的杂散电容造成的、但是我们无法抑制由于泄漏而产生的漂移。 也可以是输入偏置电流的温度特性。

有可能得到一些建议或意见吗?

谢谢。

科诺