This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3091:THS3091/THS3061互调性能

Guru**** 2581125 points
Other Parts Discussed in Thread: THS3061, THS3091, THS3491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1320754/ths3091-ths3091-ths3061-intermodulation-performance

器件型号:THS3091
主题中讨论的其他器件:THS3061、、 THS3491

我考虑使用 THS3091或 THS3061。

  • 这两个部分在互调失真方面有何区别?
  • 是否有模型/仿真器可以对这些部件产生的互调失真进行仿真?
  • 这些器件是否有互调失真与频率关系图?
  • 这些器件是否有互调失真与负载关系图?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    我们通常不会表征互调失真(IMD)、因此我们没有 IMD 与频率间的关系图或 IMD 与负载间的关系图。 我们的仿真模型通常也不包含失真测量。  

    在 THS3061数据表的电气特性表中、有一个测试频率下3阶 IMD 的规格。 此外、IMD 往往遵循与谐波失真相同的趋势、因此可用作 IMD 行为的参考。

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    THS3091的新版本是 THS3491、它将具有这些 IMD 图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提及 THS3491。 两个器件之间的失真性能是否应该相似。 遗憾的是、THS3491在单位增益方面似乎并不稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    请参阅此 E2E 主题(链接)、其中讨论了 THS3491的单位增益配置。  

    我将与团队核实、看看 THS3091的失真性能是否与 THS3491的失真性能类似。

    谢谢。

    尼克