This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSV911:寄生体二极管

Guru**** 2358840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1320861/tsv911-parasitic-body-diode

器件型号:TSV911

您好! 运算放大器输入端和 VCC 之间是否存在寄生体二极管? (向 VCC 方向) 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    体二极管仅存在于输出端;CMOS 输入为隔离式 MOSFET 栅极。

    但也明确添加了 ESD 保护二极管;请参阅第7.1节中的脚注(2)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mingkang:

    克莱门斯是正确的。  

    通常、您还可以通过查看数据表中的绝对最大额定值和输入共模电压范围来判断是否有二极管流入正轨。 如果该范围允许超出电源轨大约0.5V、则它可能具有两个电源都适用的 ESD 保护二极管。  

    我们的一个文档进行了更  详细的介绍、它称为运算放大器 ESD 保护结构、其中进行了更详细的介绍!  

    请告诉我这是否有帮助!

    此致、

    R·克利夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 这些内容非常详细。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有一个问题。 Vbat 是否可以通过限流电阻器连接至 IN?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以;电阻器可以将电流限制在安全值。 请注意、流入电源的电流不应大于与其连接的所有器件所使用的电源电流、否则电源电压可能会升高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Clemens。 您还能解释一下为什么会出现这种上升吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源上有一个或多个去耦电容器。 如果流入的电流多于流出的电流、则会对其充电。