This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA228:传感器在 EFT 测试期间无响应(IEC- 61000 - 4-4)。 固定 I2C 线路

Guru**** 2529040 points
Other Parts Discussed in Thread: INA228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1320505/ina228-sensor-gives-no-response-during-eft-test-iec--61000---4-4-holding-i2c-lines

器件型号:INA228

您好!

我们将使用 INA228传感器、以使用3m Ω x 3并联分流器进行低侧直流电流感应。 我们在直流电源轨上使用了适当的 TVS 二极管。

当我们注入1KV 的 EFT 突发时、INA228会在 I2C 总线上停止响应、并在脉冲消除后继续。 我们需要重新启动系统才能再次启动。

INA228电路如下图所示:  

请提出什么可能是问题以及如何解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikhil:

    如果在 EFT 脉冲期间直接与 INA228进行 通信、并且通信中断和/或在 EFT 脉冲期间是否存在意外的 SCL 时钟脉冲 、则 MCU 和 INA 之间的通信可能未对齐。 这就是 INA 未按预期响应的原因、以及为何在下电上电后它是固定的。

    此致、

    米奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mitch、

    I2C 线路未出现任何问题。 同一总线上连接了一个 EEPROM。 如果我们在 EFT 测试期间仅启用 EEPROM (固件中)、则 EEPROM 的读取和写入都没有问题、并且我们能够获取正确的数据而不会出现任何干扰。 但当我们启用 INA228 (在固件中)时、它会卡住。  
    通常、如果没有 EFT、两个器件在 I2C 总线上都能正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikhil、

    在何处施加 EFT? 此外、最好进行测试、以查看这是通信问题还是器件锁定。 对于此测试、您可以将警报引脚开启至易于/可预测的状态、例如转换就绪标志或电压/温度限制、并查看在您无法与之通信时 ALERT 引脚是否仍在激活。

    此致、

    米奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mitch、

    在输入源施加 EFT、即 BAT+和 GND。 我使用 ALERT 引脚进行了测试、但通常 ALERT 引脚是否存在过流、但在 EFT 期间、如果模拟了过流情况、ALERT 引脚将不起作用。 可以清楚地看到、注入 EFT 信号时 SCL 将变为零/GND 锁存。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikhil、

    好的、在这种情况下、看起来您可能锁定了器件。 从 INA228数据表来看、似乎我们没有任何 EFT 额定值的规格、因此很难判断器件将如何处理这种情况。 我们具有的最接近的规格是 ESD 等级、它们是:

    我建议根据您的 EFT 要求添加外部保护电路。

    此致、

    米奇