This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL074H:TL074H

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TL074M, TL074, TL074H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1312154/tl074h-tl074h

器件型号:TL074H
主题中讨论的其他器件:TL074、TL074M

我已经烧毁了几个 IC。

我正在使用+24VDC (V+)和-15VDC (V-)、因此 Vs (V+- V-)= 39V

建议的最大值为40V、绝对最大值为42V、因此我知道我位于上部、但我处于建议范围内。那么为什么我要在25°C 的环境下将 IC 烧毁在设备中???

我知道 TL074M 的最大额定电压与30V 电压的对比、但我不使用 M 版本、因为从照片中可以清楚地看到、在 IC 的 TL074后、H 的器件型号未烧坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abner:  

    您能告诉我们您是如何配置器件的吗? 如有可能、提供原理图会有所帮助。  

    另外、如果您有 TI 卷带告诉我们使用了哪些器件、您能分享一下吗?  

    如果您有任何问题、敬请告知。
    谢谢!

    此致、
    阿什利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ashley:

    至于卷带信息,我怀疑我会找到任何,但我会寻找任何可用的信息。

    TL074H IC 用作简单的电压跟随器。 我们有多个用于连接到64通道 DAC 板。

    我们在15V 下测试产品并且我们的测量 DAC 板仅处理10V 范围、因此我们使用 TL074H 作为每个通道的电压跟随器、然后在输出端在 DAC 板之前放置一个分压器电阻器电路(10k Ω+ 10k Ω)(具有自己的输入电阻)。 在下面的电路中、Vp (V+)为+24V、Vn (V-)为-15VDC。 ADA#是来自测试产品的四路测量、使用 AD 074H 输入到电压跟随器、ADA#连接到分压器、ACH#连接到 DAC。 它的设置非常简单、测试产品和 DAC 板都没有损坏、只有随机的 TL074H IC。

    每个 Vp (V+)都有一个0.1uF 电容

    THX:

    阿布纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abner:  

    板上的4个 TL074H 单元中是否存在 TL074H 单元损坏的模式? 您提到随机 IC 损坏-到目前为止哪一个已损坏?  

    是否已监控电源电压引脚以检查其是否超出预期值? 我假设所有 TL074H 器件共用同一个 Vp 和 Vn 迹线?  

    此致、
    阿什利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashely:

    很抱歉耽误您的时间、我确认+24VDC 和-15VDC 的电源正常、因为每个板都有专用的板载稳压器。

    电路板上没有4个单元、而是16个单元(用于获得64个通道)且都共享相同的 Vp 和 Vn

    到目前为止、我已确认 U37在两个单独的电路板上已损坏、稍后我将在我的办公室中取出其他损坏的电路板。

    我仍然没有任何卷带信息。

    您能否确认 TL074H 是否可以处理40V 电压以实现正常运行?

    或者是否需要遵循30V 电压以实现正常运行?

    THX:

    阿布纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abner:  

    TL074H 可在高达40V 的总电源电压下工作、因此我要求提供 TI 卷带信息、以确认您在损坏的电路板部件中使用的是正确的器件。 是否还存在任何会使任何引脚短路的组装问题?

    什么部件直接连接到每个运算放大器的输入端?

    此致、
    阿什利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashley:

    我没有任何卷带信息、但这里是从 Digi-key "296-TL074HIDRCT-ND / IC "订购的信息、它引用了我们将讨论的 TI 器件。

    至于短路、您只能看到实现闭环电压跟随器、就我个人而言会使用布线、但我没有设计电路板。

    请记住、这是在全天候环境中使用的、并且 IC 在热击穿之前已打开了几个月、始终处于气候受控环境中。

    运算放大器的输入用于受测器件的4向测量、电压为0 - 15VDC。 因此不应有高电流直接进入运算放大器本身、因为电流会流向不同的负载、并且运算放大器与负载并联以进行4向测量。 假设闭环电压跟随器模式下的运算放大器具有高阻抗、那么流向运算放大器的任何电流都将取决于实际的阻抗有多高。

    您能否确认运算放大器的高阻抗、我只能找到开环而不是闭环实现的阻抗。

    THX:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电阻似乎被列为10^12、因此它足够高、因此在电压跟随器模式下运算放大器没有拉取任何大电流。

    所有输入信号都处于电源轨的可接受范围内

    输出立即受到10k 电阻器的限制、因此即使之后发生到 DAQ 的短路、运算放大器的短路额定值为26mA 时、电流也会只有几 mA。

    我只需将 Vn 从-15V 更改为-5V、因为我的测试只需要0-15V、而-5V、因为 Vn 应该足以让运算放大器通过 GND。

    这种情况下总 Vs 为29V、我将继续监控  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abner:  

    感谢您提供更多信息。 我同意、查看更改电源电压是否会影响故障会有所帮助。 从图片上可以看出、损坏区域好像位于 Vcc 引脚周围、因此可能是来自电源的原因。  

    您是否有可以共享的设计文件? 我们想了解电路板布局的设计、尤其是针对此运算放大器部分。  

    谢谢!
    此致、
    阿什利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abner:  

    此问题是否已得到解决、或者此主题是否还有其他问题或评论? 同时、我会将此帖子标记为"TI 认为已解决"、如果有任何疑问、请告知我们。  

    谢谢!
    此致、
    阿什利