This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL071H:TL071H 的输出电流能力是多少?

Guru**** 2511105 points
Other Parts Discussed in Thread: TL071H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1314323/tl071h-what-s-the-output-current-capability-of-tl071h

器件型号:TL071H

您好、

我能否知道 TL071H 的输出电流能力?

数据表中只有+/ISC 电流-26mA。

此致、

小营

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaoying、  

    您能通过"输出电流能力"澄清您的问题吗?  

    在数据表典型曲线中、有显示输出电压摆幅与输出电流间关系的图形。  

    此致、
    阿什利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaoying、  

    您对此主题还有任何其他问题或评论吗? 如果没有、我会将我的最后一个回复标记为"TI 认为已经解决"、但如果有任何其他问题、请告知我们。

    谢谢!
    此致、
    阿什利