This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC27L2:0°C 和70°C 之间的电气特性

Guru**** 2943440 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC27L2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1321045/tlc27l2-electrical-characteristics-between-0-c-and-70-c

器件型号:TLC27L2

您好!

相关事宜 TLC27L2 C 和 TLC27L2 I ,认识到0°C 至70°C 的电气特性相同是正确的吗? 由于 AVD (@25°C)在后缀"C"和"I"之间是不同的、所以我想确认说明是不正确还是特征不同。

■TLC27L2C

■TLC27L2I

此致、

西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:  

    从保证最低规格的角度来看、两个器件在0°C 和70°C 下的 AVD 最低应为50V/mV。 当您从 dB 值看它时、两个表之间的差异没有那么大的值:116dB 与113dB、因此您应该会看到 TLC27L2C 和 TLC27L2I 的类似典型性能。  请记住、您可能会在两种器件的批次中看到不同的典型性能。  

    如果您还有其他问题、敬请告知。
    谢谢!

    此致、
    阿什利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashley-San:

    感谢您的支持。

    如果"I"产品处于0°C 到70°C 的范围内、我可以假定它满足"C"产品每个电气特性的最小值/最大值吗?

    例如、TLC27L2I 的 VIO (最大值)列为13mV (全范围)、TLC272L2C 的 VIO (最大值)列为12mV (全范围)。 我是否理解到、当在0°C 和70°C 之间使用 TLC27L2I 时、VIO (最大值)将小于12MV?

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:  

    TLC27L2I 和 TLC27L2C 预计在0C 至70C 温度范围内具有相似的运行方式、因为它基于相似的设计、但是由于这两个部件具有不同的最大技术规格范围、我们无法保证在不同的温度范围内具有不同的最大技术规格。  

    此致、
    阿什利