This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1704-SEP:上电期间的输出

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV1701, TLV1704-SEP, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1321848/tlv1704-sep-output-during-power-up

器件型号:TLV1704-SEP
主题中讨论的其他器件:TLV1701TINA-TI

您好!  

使用为 TLV1704-SEP 提供的默认 TINA-TI 模型(即 TLV1701 SPICE 模型)时、我注意到以下行为。  

如下图所示,当使用默认的型号 TLV1701时( SPICE 模型日期: 2013年12月16日),我们可以看到输出(COMP_OUT)在供应斜升期间保持低水平。  

然而、当使用 2023年08月30日 提供的最新 SPICE 模型时、我们可以看到输出变为高电平、然后在电源电压上升期间变为低电平。  

通过下图(红色 COMP_OUT)、我们可以看到、当 VCC 约为2.17V 时、比较器将输出驱动为低电平。

我还使用另一个 Spice 仿真器运行该仿真并获得相同的结果。  

我的假设是、较新的 Spice 模型反映比较器的预期行为、这意味着比较器在 VCC 达到2V 之前无法驱动输出。  

1. 在功率上升期间、当 VCC < VCC min (2.2V)时的预期输出状态是什么。  

2.由于输出端的外部上拉电阻,输出应该跟随 VCC 还是应该是低电平?

我正在使用的电路与下面的电路相同、只是 VCC = 3.3V、并且我使用了不同的电阻器值来获得不同的阈值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    感谢您的提问。 遗憾的是、该器件没有上电复位(POR)功能、因此其输出行为在低于2.2V 的最小工作电压时被视为不确定。 换句话说、由于启动条件未知、因此我不会依赖任一模型来模拟实际的器件行为。 让我看看我们是否曾收集过有关该器件启动行为的基准数据、以便您大致了解它的样子。 我怀疑它看起来会像新模型的行为。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 基准数据肯定会有所帮助。   

    查看数据表、可发现 Vo 相对于电源轨的最大额定值为0.7V 至1.1V。 根据数据表可知、Vs = 36V。  

    在本例中、我将3.3V 用于 GND。 当比较器将输出驱动为低电平时、最大输出 VOL 是多少?  我是否应该为0.7V 至1.1V?  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题3:   

    在数据表中、没有有关比较器 VOUT 上的上拉电压的信息。  

    由于它是集电极开路输出,假定输出可以被拉高至高于 VCC 是正确的吗?  当使用3.3V 电源时,我们是否可以上拉至5V,或者是否存在类似 VCC + x 的限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作者:Martin

    问题1:我可以看到、对于 少数器件、启动期间输出为高阻态。 但是、我无法保证具备此启动条件。 "并表示:"我不会期待在启动过程中出现任何故障。

    问题2:这 实际上是 VOL 规格(相对于 V-的输出电压摆幅)。 这取决于上拉 电阻器以及您希望吸收的电流大小。  因此、当灌电流为4mA 时、最大 VOL 比 V-高900mV。 话虽如此、我相信这个值有点保守、实际的典型值要低得多。 我将使用下图来估算典型值的预期灌电流 VOL、然后为过程变化添加30%来获取最大值。 因此、在 VOL ~300mV 时、使用1k 电阻器的5V 上拉电压估计可灌入5 mA。

      

    问题3:是的、无论电源电压如何、输出都可以上拉至36V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的快速响应。  

    问题1: 好的、谢谢、这真的很有帮助。  

    问题2: 感谢您的答案和图表的帮助。  

    问题3:感谢您的回答。