This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THP210:我是应该将 PD 引脚保持悬空、还是将其连接到正电源?

Guru**** 2585995 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1322732/thp210-should-i-leave-the-pd-pin-floating-or-connect-it-to-a-positive-supply

器件型号:THP210

您好!  如何使用 THP 210上的 PD 引脚? 我以 POR 形式使用 PD 引脚(上电复位、一个电阻器和一个电容器)。 测试工程师说、当处于悬空位置时、该引脚可以继续工作。 数据表中有两种不同的信息。 哪些信息是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PD 引脚通过1uA 电流源拉高至 VS+引脚。  这意味着如果您将其保持悬空、它仍应被拉至 Vs+。  但是、如果 PD 引脚上的电流以某种方式超过1uA、从而从 PD 引脚吸收电流(例如、 由于电路板上的湿度或水分导致 PCB 上发生泄漏)、则 PD 引脚可能会被错误地拉至低电平。 如果您永远不需要使用 PD 引脚、则将其直接连接到 VS+就消除了电路板泄漏可能会将 PD 引脚拉低的可能性。  如果您不需要使用 PD、我建议连接到 VS+。

    我们将记下此数据表冲突并在下一个修订版

    此致、
    迈克