主题中讨论的其他器件:TINA-TI
您好!
我正在设计一个用于测量差分电压的电路。 我将测量珀耳帖单元两端的电压、并使用 TLV935系列的运算放大器。 之前、我收到了这方面的帮助、但现在我制作了一个更具成本效益、我认为可行的新设计。 Peltier+和 Peltier-之间的电压在+/-24VDC 之间变化、在 IC2B 处产生的输出范围约为0.3V 至3V、中点为1.65V。 电路是否能够正常工作? 它是否与 TLV935配合正常运行、提供预期结果?

在电路"A"中执行调节和信号处理操作、而在电路"B"中创建1.65个参考
此致、
Walter Paz。