This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:输出噪声

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: INA240, INA301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1321843/ina240-output-noise

器件型号:INA240
主题中讨论的其他器件: INA301

大家好、我目前正在使用 INA240 (A2、因此增益为50V/V)来测量降压转换器的电流、我正在努力消除 INA240输出端大约10mVpp 的噪声。 这一变化不大、但仍然对转换器的性能有影响(出于输出电压纹波的目的)。 我已经检查了 INA240的基准和电源中的噪声设置、但一切都很好(噪声低于3mVpp)。

我的第一个问题是:鉴于我的开关频率(因此感测到的电流频率)是250kHz、INA240是否是适合我的应用的电流放大器的好选择? 我知道 INA240的带宽为400kHz、因此我在放大器的输出端没有得到很好的三角波形、但在本例中、我要对控制方案的内部电流环路进行平均电流控制。 因此、通过使用 INA240、我希望将其用作电流放大器、并滤除开关频率、 但我在数据表中并没有找到任何信息、说明施加频率接近电流放大器带宽的信号会产生什么影响。 是否存在电流放大器不再稳定从而导致输出噪声的风险?

我的第二个问题是:INA240输出上的预期噪声量是多少? 我阅读过 此主题 、在 INA240的输出上经历了类似的噪声、答案可以来自数据表中的图7-18。 但是为什么要  在 40nV/sqrt (Hz)公式中使用400kHz (带宽)?  

我还尝试对 INA240的输入进行滤波、该输入一直有效到某个时间点、因为它会过多地减少我的稳定性裕度、因此我调整了输入上的滤波器、以获得10mVpp 的最终结果和必要的裕度。

对于此类应用(开关转换器中的电流测量)、您是否建议使用不同的电流放大器、最好是输出噪声较小的电流放大器?

提前感谢您、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于第一个问题、当信号频率接近电流放大器的带宽时、 该放大器仍将保持稳定、但失真会增加。

    对于第二个问题、使用带宽来计算无频带限制情况下的总预期噪声。 我认为它没有任何问题。

    我同意、通过输出滤波和/或使用低噪声放大器来限制系统带宽是正确的解决方案。 对于后者,如果它适合您的应用,INA301是相对较低的噪声。

    此致、Guang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Guang Zhou 先生、这对我的问题有很大帮助。

    我无法将 INA301用于我的应用、因为它是单向的、但 INA241应该适用、因为它是双向的、具有更高的带宽(因此失真更少)和输入参考电压噪声更少。  

    此致、

    安托万