This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:USB2ANY 无法连接

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1322463/usb2any-usb2any-failing-to-connect

器件型号:USB2ANY

USB2ANY 固件加载挂起并失败。 不清楚为什么会发生这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您要加载哪个版本的固件?

    USB2ANY 似乎未编程(无序列号、无固件版本)。 对于未编程的 USB2ANY、我们通常建议首先使用早期固件型号(例如2.7.0.0版(E2E 上至少一个 USB2ANY 固件加载程序二进制版本的默认值)进行编程、然后在那之后递增至所需的固件版本。