This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA365-Q1:OPA365-Q1的故障模式和时基故障率数据

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA365-Q1, OPA2365-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1320959/opa365-q1-failure-modes-and-fit-rate-data-for-opa365-q1

器件型号:OPA365-Q1
主题中讨论的其他器件: OPA2365-Q1

您好!

在哪里可以找到 OPA365-Q1的故障模式和 FIT 率数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xuejun:

    可在 此处的质量、可靠性和封装数据页面上找到此器件可用的 FIT 数据。 我找不到此器件的任何失效模式数据、因此该信息很可能不可用、但请给我一些时间、我会尽快答复您。

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Xuejun:

    我能够确认、我们当前没有 OPA365-Q1的功能安全报告、但是我们有 OPA2365-Q1 (OPA365-Q1的双通道)文档确实显示了故障模式分析。 这不是 OPA365-Q1的报告、也不打算包含任何 OPA365-Q1数据、但是对于单通道版本、故障模式分析会非常相似。 可 在此处找到

    此致、

    伊格纳西奥